This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:此器件是否可以并联?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002, LMZM33602, LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814422/lmz12001-can-this-device-be-paralleled

器件型号:LMZ12001
主题中讨论的其他器件:LMZ36002LMZM33602LMZ23605

您好!

是否可以并联该器件以提供高达2A 的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mosel、

    您无法将这两个器件并联在一起、因为它没有 ISHARE 引脚。 此外、它没有外部同步来使从器件与主器件同步。

    如果您对2A 电源模块感兴趣、则有多种不同的器件可满足您的需求。 下面是一个列表:

    • LMZ36002 (QFN)
    • LMZM33602 (QFN)
    • LMZ23605 (引线式)

    此致、

    Jimmy