This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:STAT 操作错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810735/bq24171-stat-operation-quesiton

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ24172

你好

       客户设定的 TS 温度为45°C、这表示 STAT 引脚闪烁、充电暂停、而45  °C 但如果在43°C ~44°C 时,客户需要使用交流电源插头(交流电源至12VDC,以进行电池充电)。 它们将找到图1至图2中的 STAT 波形。 当交流插头温度低于 43°C ~44°C 时,STAT 会闪烁。 但是、如果温度低于43°C、STAT 引脚在交流插头插入时不会闪烁。 问题的根本原因是什么? 谢谢你。  

图1.

图2.

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    发生这种情况时、电池电压和充电电流是多少?  您能否重复测试、向上面的图中添加充电电流和电池电压?  

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

          具有两种不同的电池状态。 请参阅以下波形。 对此有任何意见吗? 谢谢你。  

    1.蓄电池 8.08V

    2.电池 7.2V

     


    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我对通道4接地的实际位置感到困惑。  是在标记处还是在通道1变为低电平的点?

    我能够在工作台上重复。

    无论如何、BQ24171是 JEITA、因此45C 不应导致1Hz 闪烁。  我尝试使用 EVM 重现问题、但无法再现。  您同意左侧的2幅图是正确的、顶部进入 CV、VFB 降低、底部恢复电荷、是吗?  

    右侧的图的运行方式与 TS 决策的运行方式相同、 当 TS 位于 VT5 而非 VT4时会锁存。  如果您切换/CE、是否恢复充电?  如果 您在 TS 到接地之间添加一个1-100nF 电容器、行为是否发生变化?   我们是否确定 IC 为 BQ24171而不是 BQ24172、这不是 JEITA、因此应在 VT4停止充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

          客户有以下问题。 谢谢你。  

    1.在44°C 时,交流插电时 STAT 引脚信号正常。 但是、如果交流电源插头输出、STAT 引脚将闪烁。 行为的根本原因是什么?  

    2. STAT 引脚为高电平并且在交流插电时充电电流为零。 但交流电源插头、为什么设备再次开始充电?  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我无法使用 EVM 在工作台上重现此行为。  由于 TS 上的噪声、BQ24171似乎作为 BQ24172运行。  您能否在 TS 引脚与接地之间添加10-100nF 电容、这是否可以解决问题?

    此致、

    Jeff