This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7812

Guru**** 2514975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814300/lm7800-lm7812

器件型号:LM7800

您好、TI、

测试设置:

我们在 PCB 上使用以下 TI 组件:LM7812和 LM7912

LM7812提供+12V、而 LM7912提供-12V 电压、这些电压由+15V/-15V 供电。

!! 对于使用的电路、LM7912的输出(-15V)通过使用二极管连接到 LM7812的输出(+12V)。

二极管的阳极连接到-12V。 阴极连接到+12V。

测试程序:
步骤1:首先打开-15V 输入电压。
步骤2:打开+15V 输入电压。

测试结果:
遗憾的是、我们的测试工程师发现+12V 电源降至0.8V。


如果从稳压器中移除二极管、则电源稳定。
如果测试程序被反转、则+12V 电源也是稳定的。

问题至 ST:
您能解释一下这种行为吗?
为什么 LM7812的输出电压取决于上电顺序?
是否有任何负责此行为的器件保护机制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在具有正电源轨和负电源轨的应用中、如果先为负电源轨供电、许多正电源稳压器可能无法正常启动。  这是由于正稳压器的电流限制。  

    非常尊重、

    Ryan