This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 PMP8740中计算电压和电流环路补偿值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813801/how-voltage-and-current-loop-compensation-values-are-calculated-in-pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740

尊敬的 TI 专家:

任何人请回答 如何在 PMP8740中计算电压环路和电流环路反馈补偿组件值?

这意味着 TI 如何在 全桥转换器原理图中获得适用于电压环路的 R3=68.1K、C2=0.1uF、C1=2200pF 和 R37=150K、C13=0.022uF、C12=560pF 的值。

请与我分享设计计算结果吗?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    当我为电压和电流环路选择组件时、我在网络分析器(Venable 系统)的帮助下实现了这一功能。

    我首先选择了低增益和低频零、然后根据我仿真的电池阻抗更改零的位置并增加增益。

    由于安全原因、我无法使用真实的电池测试原型、因此我通过将电子负载设置为恒压调节来闭合环路、并串联添加等效的电池阻抗。

    如果您可以使用真实电池测试充电器、我建议微调环路并根据所需带宽更改值。 请将其设置为至少60度。 相补角和12...15dB 增益裕量。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您分享信息。 我有一些疑问...

    我刚才计算了由 L=7.9uH 和 C=2820uF (6X470uF)构成的功率级的 LC 双极点、它的位置大约为1.066KHz。

    我还计算了由 R3=68.1K 和 C2=0.1uF 组成的补偿零点、大约为23.37Hz。

    补偿极点由 R3=68.1K 和 C1=2200pF 组成、大约为1.062KHz。

    您将得到一个远低于 LC 双极点的补偿零点和一个补偿极点、以代替 LC 双极点。 这看起来很奇怪

    请 您解释一下原因吗?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    请注意、我使用的是由峰值电流模式调制控制的相移全桥拓扑。

    这样、功率级的传递函数中没有双极点、但只有一个由输出电容产生的单极点、并且:

    a)电池阻抗(如果负载是电池)

    b) Rout = Vout / Iout (如果负载是恒定电流或恒定电阻负载)

    这大大简化了补偿、您通常只需要 II 类反馈网络。

    如需更多信息、请参阅我们在过去的电源设计研讨会期间提供的白皮书、可在链接下下载(当然、您必须注册):

    www.ti.com/.../login.shtml

    在此链接中、请在 "主题"选择中选择"反馈环路补偿"、然后下载 2016-2017年提供的选项"轻松实现开关模式电源转换器补偿"。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您分享信息。 我完全理解您的观点。

    此致

    Aneesh