This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:将电阻器更改为 PTC

Guru**** 2588595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814281/bq28z610-change-resistor-to-ptc

器件型号:BQ28Z610

您好!

出于安全原因、客户将电阻器更改为 VC1、VC2和 PACK 引脚中的保险丝。 保险丝的直流电阻接近1欧姆。 此更改是否正常? 谢谢。

2.如果我使用 MCU 断开 PACK 引脚的电源、BQ28Z610是否会更改为睡眠模式? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设计可以解决几个需要注意的问题

    您的 PTC 必须在0至80或100°C 之间具有非常高的线性度。 这是因为 VC2也是电池平衡输入。 平衡计时器的计算取决于使用的外部电阻。
    2.电量监测可能略有变化、但这实际上不应影响正常温度下的电量、但固件无法对其进行校正、因为它假定电路是静态的。 如果您的工作温度范围是-10至50C、您通常应该是可以的。
    3.选择可处理电池平衡电流且由于电池平衡电流不会发热的 PTC
    如果断开电池组引脚的电源、只要您没有通信、监测计就会在启用系统睡眠时进入睡眠模式。