This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:我们是否可以为 RSP/RSN 电阻器使用1k~10k Ω 的值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814327/tps548d22-whether-we-can-use-the-value-to-1k-10kohm-for-rsp-rsn-resistor

器件型号:TPS548D22

大家好、

对于 TPS548D22、我们 建议使用 低于100k Ω 的电阻器值、我们是否可以使用与数据表一致的1k~10k Ω 的电阻器值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、您也可以在 EVM 上验证相同的范围。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kit、

    这意味着远小于100kohm。 哪一个值是合理的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    100K 是最高值。 您可以使用1K 到10K 范围。

    套件