This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895:VSYS 极低

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812747/bq25895-bq25895-vsys-very-low

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25985

我们在产品中使用的是 BQ25895、但在插入或不插入电池的情况下、VSYS 上的电压仅为0.6V。 电路板由非标准5V 3A 电源供电。 我们使用 BQ Studio 在器件中读取/写入寄存器、因为没有 VSYS、主机 MCU 无法启动、但电池充电器仍会限制 VSYS。

原理图摘录如下

BQ Studio 的屏幕盖

 e2e.ti.com/.../bq25985_5F00_regs.txt

我们是否缺少一些其他寄存器配置来启动 VSYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅 d/s 的第8页、如果 VSYS 小于2.2V、IINDPM 会设置为200mA。

    如果充电器在没有电池的情况下加电、VSYS 将从0V 开始、并且如果 SYS 尝试在启动期间拉出过多电流、VSYS 可能会卡在200mA IINDPM 中。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ning。  

    我们将再次尝试使用充满电的电池。 这种情况对于电池放电到设备不再通电的客户来说可能是一个问题。 您能提供有关这方面的任何见解吗?

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davis、

    IIN (START)规格  用于在 SYS 过载或短路时提供过流保护。

    谢谢、

    宁。