This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:TIDA-00355偏置电源问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, UCC27714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814166/ucc28722-tida-00355-bias-supply-issue

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件: UCC27714

尊敬的所有人:

请在以下链接中考虑 TIDA-00355参考设计的原理图:

请参阅 pdf 文件的第3页。 有一个基于采用 UCC28722控制的反激式的偏置电路。

请考虑页面的"邮件发送"部分:

我对上述电路有一些疑问。

G1-为什么通过 LS (第2页中的信号)打开/关闭 SBIAS、VCC1和 VCC2? 实际上、它们为什么不直接连接到负载?

G2 -为什么 VCC1 (第1页中的 PFC 转换器电源)和 VCC2 (第2页中的半桥转换器电源)除以 R47? 为什么 PFC 和半桥都不使用公共电源电压?

此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计中似乎存在问题:

    PFC 和半桥不会启动开关、因为当 LS 逻辑高电平时会提供 VCC1和 VCC2。 但当半桥工作时、LS 逻辑高!

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了第一个问题的答案:

    TIDA-00355是一款电池充电器。 因此、当电池连接时、电源开启。 连接电池后、LS 逻辑高电平、转换器开始工作。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LS 用于电池连接检测、然后在未连接电池时使待机功耗小于200mW。

    VCC2将偏置远离 VCC1的 UCC27714、因此 R47 (15.4欧姆)和 C50一起提供滤波/去耦。 您可以查看布局以查找从 VCC1到 UCC27714的长距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢你的答复。

    当 PFC 控制器和半桥控制器之间存在较长的距离时、它会上升什么? 噪声耦合问题?

    另一个问题:电阻器是否限制栅极驱动电流能力?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看布局、您可以看到距离远离 VCC1到 VCC2。 长距离通常具有较大的环路和耦合噪声。 驱动电流来自 C50+ C27。 如果 C50+C27电容足够高、则影响重新充电率的 R47不影响驱动电流。