This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:双输入参考设计

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21103, PMP20859, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813907/tps23754-at-two-input-reference-design

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:PMP21103PMP20859TPS2372

尊敬的团队:

适用于2端口.at 12V 50W、具有平稳过渡的双输入冗余 PoE PD。

您会建议哪种参考设计?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的提问。 为了澄清这一点、您是否正在寻找功率共享(即每个25W PD 贡献50W 的负载总功率)或功率冗余(即一个 PD 在50W 时处于活动状态、而另一个 PD 处于待机模式)?  

    如果您正在寻找25W 输出的电源冗余、我建议您使用 PMP20859前端 PD 控制器设计、并将其与 PMP21103的直流/直流设计配对、从而实现您的12V 电源冗余解决方案。  

    此致、  

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    但您建议的参考设计使用 TPS2372、它应该是.bt 设计。

    我们是否有.at 双端口参考设计?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    TPS2372是一款.bt 器件、向后兼容.at。 对于.at 两端口参考设计、您可以将 TPS2372的分级电阻器切换到4级、然后将此解决方案用于.at 功率级别。  

    此外、您能否确认您是否对功率共享与功率冗余感兴趣? 对于功率共享、您可以查看我们的 PMP5236 (http://www.ti.com/tool/PMP5236)。 这是有兴趣的吗?

    谢谢、如果有任何其他问题、请告知我。  

    此致、

    Brett Colteaux