This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020507:DCP020x 输出电压最小值/最大值与输入电压最小值/最大值间的关系

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814256/dcp020507-dcp020x-output-voltage-min-max-versus-input-voltage-min-max

器件型号:DCP020507

你好

在器件比较表中 DCP020507数据表的第3页中、它指出输出电压@75%负载将处于6.65-7.35V 标称输出电压的5%范围内

这适用于5V±10%的输入电压

1) 1) 1)如果器件未稳压、输出电压的容差如何小于输入电压?

2) 2)我使用 DCP020507进行了一些快速测试、相对输出电压误差与输入电压误差之比几乎为1:1

如何解释这一点? 我缺少什么?

此致

Haje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haje、

    输出电压容差的规格为 Vs (典型值)、而不是输入电压范围。

    如果您在整个输入电压范围内运行、则电气特性表中的线路调节规格涵盖了容差。

    谢谢、Jason