This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:BQ24104RHL

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813728/bq24104-bq24104rhl

器件型号:BQ24104
主题中讨论的其他器件: BQ24170

大家好、

我在该充电器的数据表中找不到 CE#输入(引脚16)的最小高电平和低电平逻辑

请告知我在哪里可以找到答案。

BTW - TI 是否有用于2节串联电池的新充电器、例如具有集成 FET 的 BQ24104 (降压模式)?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    数据表中将逻辑电平定义为高电平的 VIH 和 低电平的 VIL。  VIH  必须大于1.3V 且小于您设置的 VCC 电压。  VIL 必须大于0V 且小于0.4V

    您正在寻找新的2节电池充电器的哪些新功能? 请检查具有集成 FET 的 BQ24170/172是否能够满足要求?   

       谢谢、

         Ricardo