请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76940TI 专家您好、我的 BQ76940在不充电的情况下、电压采集精度约为1mV、在2.5A 充电时、精度大于10mV、甚至更高。 我想在5mV 以内控制精度。 我应该怎么做? 它是否与 DELAY_DIS 位设置相关? 我没有打开他。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
精度与 DELAY_DIS 无关、因为该位缩短了对故障条件作出反应的时间。 当 BQ76940的电压输出随充电(或放电)电流超过电池电压的变化而变化时、请检查电池之间是否存在意外电阻。 BQ76940通常只有1个用于电池监控的输入、但实际连接到电池的连接将包括每个电池和绑带或其他互连的焊接。 监测导线通常连接到绑带上、焊接中的任何意外电阻都将在充电时显示为一个电池中的附加电压、或在放电时显示为该电池中的降低电压。
如果所述电池是电池1、请检查电路板上电池附件与其输入滤波电阻器感测 VC0的点之间的路径电阻。