This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:检测无线电源

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814026/bq51050b-detect-wireless-power

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51003

在我要整合的系统中、我需要检测是否存在无线电源。  该部件正在更换 BQ51003B (加上电池充电器)、这是因为它的封装存在 DFM 问题。  我目前建议我们进入低逻辑阈值 MOSFET 的栅极、这将适合替换 BQ51003上的 WDET。  CHG 信号仅在电池充电时有效(充电结束时关闭)、因此这不是信号的良好来源。  还有其他更可靠的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用 RECT 上的电压是最佳选择。  这是全波整流交流信号、将显示来自 TX 线圈的信号。  在某些情况下、TX 可能只发送短脉冲。  根据您的 WDET 要求、您的电路可能还需要检测它们。