主题中讨论的其他器件: CSD86356Q5D、 CSD87355Q5D
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
可以在 WebBench 中结合使用 CSD86356Q5D MOSFET 阵列来仿真 LM25141?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
可以在 WebBench 中结合使用 CSD86356Q5D MOSFET 阵列来仿真 LM25141?
您好、Stephan、
对于上述条件(共享设计)、不应选择 MOSFET CSD86356Q5D、因为 FET 的 VDS 为25V、输入电压(30V)超过 VDS 限值。
如果 Vin 减小到 Vds 限制(Vin+Margini <VDS) MOSFET "CSD86356Q5D" should work with quantity one (for both high side and low side). )范围内 但由于功率损耗、价格和面积相对较高、这些 FET 在 Webench 上的排名较低。 由于我们在 Webench 上展示的备用 FET 数量受到限制、因此您将无法在列表中找到这些 FET。 请从列表中选择备用 FET 进行仿真。
谢谢、此致、
普拉文 B
您好 Praveen
感谢您的反馈。 我忽略了最大电压、现在我选择了 CSD87355Q5D、
输入电压标称值为24V、电压高达30V、我运行了一个输入范围为20-28V 的新仿真
实际上、器件在面积方面必须更好(两个 FET 位于一个外壳中)、并且功率耗散应该更好
也比列表中建议的 FET (RDS 4mR/1.5mR)要好得多。
由于我的空间很小、因此最好将两个 FET 放在一个外壳中。