This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:对 MSP430负载进行编程时是否对 VOUT 反向供电?

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812343/bq25570-back-power-vout-while-programming-msp430-load

器件型号:BQ25570

我的系统是 BQ25570、以2.6V 的电压为 MSP430供电。  MSP430位于 BQ25570的稳压 VOUT 网络(降压)上。  存储是 VBAT 上的超级电容器、充电至5.4V 的 VBAT_ov 最大值。

我想在3.3V 时使用调试器探针对 MSP430进行编程(烧写)。  我能否将调试器探针连接到 VOUT 网络并为降压转换器反向供电、而不会造成伤害?

我假设我可以选择3.3V 的 VOUT 稳压电压、这是否起作用?

我想我可以使用跳线在对 MSP430进行编程时将其隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳埃德

    我必须测试并在设计中确认您是否可以安全地向 BQ25570降压转换器施加高于 VOUT 的电压。  

    通过切换不同的反馈电阻器、可以即时更改 VOUT 调节点。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    我在工作台上进行了测试、在启动时未发现 VOUT 预偏置到高于 VOUT 调节点的电压的任何问题。  如果施加的电压高于 VSTOR 电压、则 VOUT 到 VSTOR 的泄漏路径很小、因此我不建议对 VOUT 应用 VSTOR。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  问题是我无法保证 VSTOR 有任何特定的值。  通常情况下、电路板刚刚组装完毕、由于环境光的原因、当我连接调试探针以对 MSP430进行电路内编程时、太阳能电池和 BQ 可能已开始充电。  我想我可以更改我的流程、并在编程前对存储器进行完全充电。  或使用二极管或跳线。