This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:EMC 测试

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814137/tps560430-emc-test

器件型号:TPS560430

大家好、

我们的客户正在使用 TPS560430进行一些测试。

他们对控制箱进行了一些 EMC 测试、为了保持在允许的限值以下、必须将一个10R 电阻器与降压稳压器的自举电容器串联-在这里是电路:

然后、他们再次对稳压器电路进行了热电测量、在没有 R28的情况下没有发现电路的功能差异。 他们询问我们是否认为这种电路修改从我们的角度来看是正确的?

当然,他们不能使这种阻力任意大。 对于输入阻抗、最小压摆率或 CB 引脚中的峰值电流、是否有任何最低要求?

提前感谢!


此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
             如果没有 R28、您会发现 SW 波形的质量非常差、存在相对明显的过冲现象、增加 R28、提高 SW 波形的质量是最好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在电子邮件中回复您。