This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180故障问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813321/ucc28180-ucc28180-failure-issue

器件型号:UCC28180

我们在实验室的生产中使用的 UCC28180上遇到了一个问题。 PF 值变得非常低、波形失真。

失真波形:

正常波形:

从栅极 PWM 输出波形中、我们可以看到 失真波形位置的性能异常。 您能给我们一些可能 的故障原因。 谢谢!

下面是 sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获此波形时的测试条件是什么?设计规格符合您的要求?

    您是否使用了 Excel 计算器?

    如果是,您能否附上结果?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件为: 正常运行,功率约为3kW。  负载是 BLDC 电机。

    我确实使用了计算器。 请按以下方式进行检查:

    输入:
    来自交流线路的最小输入电压: VACIN (最小值) 176. Vrms
    来自交流线路的最大输入电压: VACIN (最大值) 265 Vrms
    最低线路频率: fLINE (最小值): 47. Hz
    最大线路频率: fLINE (最大值): 63. Hz
    最小整流交流线路电压: VIN_PEAK (最小值) 248.902
    最大整流交流线路电压: VIN_PEAK (最大值) 374.767
    输出:
    PFC 级的最大输出功率: 输出电压(最大值) 6000 W
    输出电压(注意:必须大于 VIN_RECTIFIED (max)): 输出电压 375
    目标功率因数、VIN (nom)、满载: PF 0.99
    预测的效率: h 0.9.
    最高环境温度: TAMB (最大值) 50 °C
    PFC 级的最大平均输出电流: 输出电流 16.000 A
    所需开关频率: Fsw (目标) 22. kHz
    FREQ 上用于设置开关频率的建议电阻值、fsw RFREQ (推荐) 105.000 kΩ μ A
    使用的 RFREQ 实际值:   RFREQ = 100 kΩ μ A
    产生的开关频率、Fsw fsw 22.640 kHz
    线路电流:
    从线路汲取的最大输入功率: 引脚(最大值) 6666.667 W
    最大 RMS 交流线路电流: IIN_RMS (最大值) 38.261 A
    最大峰值交流线路电流、假设为正弦: IIN_PEAK (最大值) 54.110 A
    最大平均交流线路电流、假设为正弦: IIN_AVG (最大值) 34.447 A
    最小输入熔丝额定值: IFUSE 57.392 A
    桥式整流器:
    桥式整流器正向电压、在 IIN_PEAK (max)时 Vf_bridge 1
    桥式整流器热阻、结至外壳: RqJC (桥接) 2.2. °C/W
    外壳至散热器热阻: RθCHS Ω(桥接器) 0.61. °C/W
    桥式整流器最大结温: TJ (最大值) 125. °C
    桥式整流器最小平均电流额定值: IBRIDGE (额定) 51.671. A
    桥式整流器最小直流阻断电压额定值: VDC_BLOCKING (额定) 412.243.
    桥式整流器功率耗散: PBRIDGE 68.895 W
    所需的散热器热阻抗: RqHS_AMB (桥接器) -1.721 °C/W
    输入电容:
    电感器峰峰值电流纹波因数(即、20%为0.2、30%为0.3)。 50%占空比工作点时最小输入、最大负载、电感器电流的百分比、不建议大于0.4: LI_RIPPLLE_factor (目标) 0.3.
    最大高频电压纹波因数(即:0.03表示3%、0.09表示9%): VCIN_RIPPLLE_factor 0.07.
    允许的最大目标电感器电流纹波: IRIPPLE (目标) 16.233 A
    最大电感器电压纹波: VIN_RIPPLE 17.423.
    建议的输入电容器值: Cin (推荐) 4.700 MF
    使用的输入电容器的实际值: Cin 0.330 µF μ A
    CIN 所需的最小电压额定值 VCIN (额定值) 412.243.
    升压电感器设计:
    最大占空比: 占空比(最大值) 0.336
    最大电感器峰值电流: IL-峰值(最大值) 62.226 A
    建议的最小升压电感器值: LBST (推荐) 0.255. MH
    使用的实际升压电感器值: LBST (实际)= 0.5. MH
    实际最大电感器纹波电流: IRIPPLE (实际) 8.282. A
    实际最大电感器峰值电流: IL-峰值(实际) 58.251. A
    产生的电感器电流纹波系数: LI_RIPPLE_factor (实际) 0.153.
    升压二极管:
    IL_PEAK (最大值)、125°C 时的正向压降: 变频 1
    反向恢复电荷: QRR 0 常闭
    升压二极管最高结温: TJ (最大值) 125. °C
    升压二极管热阻、结至外壳: RqJC (二极管) 1.5 °C/W
    升压二极管热阻、外壳至散热器: RqCHS (二极管) 0.32. °C/W
    升压二极管导通损耗: PDIODE (COND) 16.000 W
    反向恢复损耗: PREVERSE 0.000 W
    总升压二极管损耗: PDIODE (总计) 16.000 W
    所需的散热器热阻抗: RqHS_AMB (二极管) 2.868 °C/W
    所需的二极管阻断电压: VBLOCKING 412.500
    开关元件:
    UCC28180的 VCC 偏置电压: VCC 16.
    栅源电压: VGS 15.2
    漏源 RMS 电流: IDS_RMS 22.526. A
     TJ = 125°C 时的 FET 导通电阻:   Rdson 0.35. W
    VGS 下的 FET 栅极电荷 问题 87 常闭
    FET 上升时间: TR 5. ns
    FET 下降时间: Tf 4.5. ns
    FET 输出电容: 输出电容 780 PF
    FET 最大结温: TJ (最大值) 125. °C
    FET 热阻、结至外壳: RqJC (FET) 0.61. °C/W
    FET 热阻、外壳至散热器: RqCHS (FET) 0.32. °C/W
    栅极驱动损耗(实际在栅极驱动电路中耗散): PGATE 0.030. W
    FET 导通损耗: PCOND 177.595 W
    FET 开关损耗: PSW 3.424. W
    FET 损耗、总计: PFET 181.019. W
    所需的散热器热阻抗: RqHS_AMB (FET) -0.516 °C/W
    电流感应电阻器:
    RSENSE 的理想值、110%电感器 SOC 阈值: RSENSE (理想) 0.004. W
    RSENSE 的实际值:电流感测电阻: RSENSE 0.003. W
    软过流阈值下的电感器电流: IOVERCURRENT_SOC 86.333 A
    RSENSE 中耗散的功率 PRsense 4.392. W
    理论输出过流初始点: IOUT_O流 24.435 A
    最大 ISENSE 峰值电流限制阈值: IPCM 146.000 A
    25°C 时热敏电阻的电阻: RTHERM 5. W
    最大浪涌电流: IINRUSH 74.953. A
    推荐的 ISENSE 系列电阻器: RISENSE 220 W
    推荐的 ISENSE 滤波电容器: CISENSE 3900 PF
    输出电容:
    所需的最小输出电压: VOUT_HOLDUP (最小值) 280
    输出保持时间所需的线周期数 (典型值为一个线周期): nHold_up 1
    最小输出电压保持时间: tHold_up (最小值) 21.277 ms
    建议的最小输出电容器值: COUT (推荐) 3900.000 µF μ A
    实际输出电容值: COUT 2790 µF μ A
    输出电压峰间纹波: VOUT_RIPPLEpp 9.710
    很好! 输出电压峰峰值纹波小于5% VOUT
    两倍工频时的输出电容器纹波电流: ICout_2fline 11.314 支撑臂
    输出电容器高频纹波电流: ICOUT_HF 16.455. 支撑臂
    总输出电容器纹波电流: ICOUT_RMS (总计) 19.969 支撑臂
    输出电压设定点:
    顶部分压电阻的建议值: RFB1 (推荐) 1 兆瓦
    顶部分压电阻器的实际值: RFB1 (实际) 1.32. 兆瓦
    底部分压电阻器的建议值(E48系列): RFB2 (推荐) 17.800 kW
    底部分压电阻器的实际值: RFB2 (实际) 18 kW
    实际标称输出电压: 输出电压 371.667
    相对于 VREF 的最小输出电压 输出电压(最小值) 366.463
    相对于 VREF 的最大输出电压 输出电压(最大值) 376.870
    OVP 设定值:触发 OVP 的典型直流输出电压: VOVP 405.117
    UVD 设置点:触发 UVD 的典型直流输出电压: VUVD 353.083
    VSENSE 上滤波电容的建议值: CVSENSE 560.000 PF
    分压器中耗散的功率: PRfB1+RFB2 0.103. W
    在 RFB2下降、使最小输出电压>最大整流输入电压前、请勿继续
    补偿:
    环路将在选定的特定线电压下进行优化。  对于宽输入范围、建议在最小和最大输入的平均值进行优化。  对于具有特定标称线路电压的设计、请在该标称电压下进行优化。 右侧显示了任何线路电压下或作为负载的函数的 VCOMP
    针对优化环路设计的线路电压: 标称电压 220.5.
    电流环路的开环传递函数:   
    电压环路变量的乘积: M1M2 0.060. V/ms
    VINnom 上的 VCOMP 电压 VCOMP 2.457.
    内部电流环路增益系数 M1 M1 0.368
    内部电压环路 PWM 斜坡 M2: 平方米 0.163. V/ms
    非线性增益电压环路可变 M3 M3 0.112 V/ms
    建议的最大 ICOMP 电容器值: CICOMPmax (推荐) 0.015. µF μ A
    建议的最小 ICOMP 电容器值: CICOMPmin (推荐) 6800.000 0
    用于 ICOMP 电容器的实际值: CICOMP (实际) 1000 PF
    产生的实际电流平均极点频率: fIAVG (实际) 7.949 kHz
    电压环路的开环传递函数:   
    PWM 到功率级极点: fPWM_PS (极) 2.729 Hz
    所需的电压环路交叉频率(FV < 20Hz): FV 8. Hz
    所需 FV 下的开环电压增益 GVLdB (FV) 9.607 dB
    电压补偿电容器的建议值: CVCOMP (推荐) 10,000 µF μ A
    用于 CVCOMP 电容器的实际值: CVCOMP (实际) 10. MF
    电压补偿电阻的建议值: RVCOMP (推荐) 5.900 kW
    用于 RVCOMP 电阻器的实际值: RVCOMP (实际) 10. kW
    电压补偿零点的结果值: fZERO 1.592 Hz
    所需的电压补偿极点(fPole < 50Hz): fPOLE 18 Hz
    并联电压补偿电容器的建议值: CVCOMP_P (推荐) 1.000 µF μ A
    并联电压补偿电容器的实际值: CVCOMP_P (实际) 1 MF

    输入:
    来自交流线路的最小输入电压: VACIN (最小值) 176. Vrms
    来自交流线路的最大输入电压: VACIN (最大值) 265 Vrms
    最低线路频率: fLINE (最小值): 47. Hz
    最大线路频率: fLINE (最大值): 63. Hz
    最小整流交流线路电压: VIN_PEAK (最小值) 248.902
    最大整流交流线路电压: VIN_PEAK (最大值) 374.767
    输出:
    PFC 级的最大输出功率: 输出电压(最大值) 6000 W
    输出电压(注意:必须大于 VIN_RECTIFIED (max)): 输出电压 375
    目标功率因数、VIN (nom)、满载: PF 0.99
    预测的效率: h 0.9.
    最高环境温度: TAMB (最大值) 50 °C
    PFC 级的最大平均输出电流: 输出电流 16.000 A
    所需开关频率: Fsw (目标) 22. kHz
    FREQ 上用于设置开关频率的建议电阻值、fsw RFREQ (推荐) 105.000 kΩ μ A
    使用的 RFREQ 实际值:   RFREQ = 100 kΩ μ A
    产生的开关频率、Fsw fsw 22.640 kHz
    线路电流:
    从线路汲取的最大输入功率: 引脚(最大值) 6666.667 W
    最大 RMS 交流线路电流: IIN_RMS (最大值) 38.261 A
    最大峰值交流线路电流、假设为正弦: IIN_PEAK (最大值) 54.110 A
    最大平均交流线路电流、假设为正弦: IIN_AVG (最大值) 34.447 A
    最小输入熔丝额定值: IFUSE 57.392 A
    桥式整流器:
    桥式整流器正向电压、在 IIN_PEAK (max)时 Vf_bridge 1
    桥式整流器热阻、结至外壳: RqJC (桥接) 2.2. °C/W
    外壳至散热器热阻: RθCHS Ω(桥接器) 0.61. °C/W
    桥式整流器最大结温: TJ (最大值) 125. °C
    桥式整流器最小平均电流额定值: IBRIDGE (额定) 51.671. A
    桥式整流器最小直流阻断电压额定值: VDC_BLOCKING (额定) 412.243.
    桥式整流器功率耗散: PBRIDGE 68.895 W
    所需的散热器热阻抗: RqHS_AMB (桥接器) -1.721 °C/W
    输入电容:
    电感器峰峰值电流纹波因数(即、20%为0.2、30%为0.3)。 50%占空比工作点时最小输入、最大负载、电感器电流的百分比、不建议大于0.4: LI_RIPPLLE_factor (目标) 0.3.
    最大高频电压纹波因数(即:0.03表示3%、0.09表示9%): VCIN_RIPPLLE_factor 0.07.
    允许的最大目标电感器电流纹波: IRIPPLE (目标) 16.233 A
    最大电感器电压纹波: VIN_RIPPLE 17.423.
    建议的输入电容器值: Cin (推荐) 4.700 MF
    使用的输入电容器的实际值: Cin 0.330 µF μ A
    CIN 所需的最小电压额定值 VCIN (额定值) 412.243.
    升压电感器设计:
    最大占空比: 占空比(最大值) 0.336
    最大电感器峰值电流: IL-峰值(最大值) 62.226 A
    建议的最小升压电感器值: LBST (推荐) 0.255. MH
    使用的实际升压电感器值: LBST (实际)= 0.5. MH
    实际最大电感器纹波电流: IRIPPLE (实际) 8.282. A
    实际最大电感器峰值电流: IL-峰值(实际) 58.251. A
    产生的电感器电流纹波系数: LI_RIPPLE_factor (实际) 0.153.
    升压二极管:
    IL_PEAK (最大值)、125°C 时的正向压降: 变频 1
    反向恢复电荷: QRR 0 常闭
    升压二极管最高结温: TJ (最大值) 125. °C
    升压二极管热阻、结至外壳: RqJC (二极管) 1.5 °C/W
    升压二极管热阻、外壳至散热器: RqCHS (二极管) 0.32. °C/W
    升压二极管导通损耗: PDIODE (COND) 16.000 W
    反向恢复损耗: PREVERSE 0.000 W
    总升压二极管损耗: PDIODE (总计) 16.000 W
    所需的散热器热阻抗: RqHS_AMB (二极管) 2.868 °C/W
    所需的二极管阻断电压: VBLOCKING 412.500
    开关元件:
    UCC28180的 VCC 偏置电压: VCC 16.
    栅源电压: VGS 15.2
    漏源 RMS 电流: IDS_RMS 22.526. A
     TJ = 125°C 时的 FET 导通电阻:   Rdson 0.35. W
    VGS 下的 FET 栅极电荷 问题 87 常闭
    FET 上升时间: TR 5. ns
    FET 下降时间: Tf 4.5. ns
    FET 输出电容: 输出电容 780 PF
    FET 最大结温: TJ (最大值) 125. °C
    FET 热阻、结至外壳: RqJC (FET) 0.61. °C/W
    FET 热阻、外壳至散热器: RqCHS (FET) 0.32. °C/W
    栅极驱动损耗(实际在栅极驱动电路中耗散): PGATE 0.030. W
    FET 导通损耗: PCOND 177.595 W
    FET 开关损耗: PSW 3.424. W
    FET 损耗、总计: PFET 181.019. W
    所需的散热器热阻抗: RqHS_AMB (FET) -0.516 °C/W
    电流感应电阻器:
    RSENSE 的理想值、110%电感器 SOC 阈值: RSENSE (理想) 0.004. W
    RSENSE 的实际值:电流感测电阻: RSENSE 0.003. W
    软过流阈值下的电感器电流: IOVERCURRENT_SOC 86.333 A
    RSENSE 中耗散的功率 PRsense 4.392. W
    理论输出过流初始点: IOUT_O流 24.435 A
    最大 ISENSE 峰值电流限制阈值: IPCM 146.000 A
    25°C 时热敏电阻的电阻: RTHERM 5. W
    最大浪涌电流: IINRUSH 74.953. A
    推荐的 ISENSE 系列电阻器: RISENSE 220 W
    推荐的 ISENSE 滤波电容器: CISENSE 3900 PF
    输出电容:
    所需的最小输出电压: VOUT_HOLDUP (最小值) 280
    输出保持时间所需的线周期数 (典型值为一个线周期): nHold_up 1
    最小输出电压保持时间: tHold_up (最小值) 21.277 ms
    建议的最小输出电容器值: COUT (推荐) 3900.000 µF μ A
    实际输出电容值: COUT 2790 µF μ A
    输出电压峰间纹波: VOUT_RIPPLEpp 9.710
    很好! 输出电压峰峰值纹波小于5% VOUT
    两倍工频时的输出电容器纹波电流: ICout_2fline 11.314 支撑臂
    输出电容器高频纹波电流: ICOUT_HF 16.455. 支撑臂
    总输出电容器纹波电流: ICOUT_RMS (总计) 19.969 支撑臂
    输出电压设定点:
    顶部分压电阻的建议值: RFB1 (推荐) 1 兆瓦
    顶部分压电阻器的实际值: RFB1 (实际) 1.32. 兆瓦
    底部分压电阻器的建议值(E48系列): RFB2 (推荐) 17.800 kW
    底部分压电阻器的实际值: RFB2 (实际) 18 kW
    实际标称输出电压: 输出电压 371.667
    相对于 VREF 的最小输出电压 输出电压(最小值) 366.463
    相对于 VREF 的最大输出电压 输出电压(最大值) 376.870
    OVP 设定值:触发 OVP 的典型直流输出电压: VOVP 405.117
    UVD 设置点:触发 UVD 的典型直流输出电压: VUVD 353.083
    VSENSE 上滤波电容的建议值: CVSENSE 560.000 PF
    分压器中耗散的功率: PRfB1+RFB2 0.103. W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用电阻负载测试您的电路。

    您的 BLDC 负载可能是非线性的、从而导致输入端出现奇怪的波形。

     所谓的"正常"和"失真"波形的测试条件是什么?

    此致

    John