This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130在启动期间获得了极高的过冲

Guru**** 2519490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812139/tps62130-tps62130-obtained-very-high-overshoot-during-start-up

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS61230

您好!

我设计的 TPS62130的开关频率为1.25MHz、Vout =4.2V。 在本例中、FSW 连接到 Vout。 我注意到在启动过程中存在很大的溢出。 正过冲达到+6.2V。 是否有任何可能导致此类行为的设计问题? SS 引脚连接到0.01uF。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您为应用使用的原理图以及您看到的行为的示波器截图?

    您的系统的运行条件到底是什么? (VIN 和负载)

    我还建议您查看较新、较小和 较新 的 TPS62147/8、该器件可提供稍低的 IQ、一些额外功能和更严格的输出精度。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图和测试条件?

    我在升压转换器很久以前也遇到过类似的问题。 原因是、我在空载条件下运行它。 低侧 FET 上的电感反冲使我的电路熔断。

    尝试在输出端添加泄放电阻或小型 TVS /齐纳二极管。 应适当选择 TVS 和齐纳二极管、以免在正常使用期间钳制。 如果电源前面的电路不会损坏、5V TVS /齐纳二极管就可以工作。

    SW 引脚的绝对最大值为7V、您已达到6.2、这在危险程度上接近低侧开关的限值。 超过 SW 引脚上的7V 将损坏低侧 FET 通道。

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作条件:VIN=+12V、测试负载=0.1A 和1A

    我的原理图:  

    测量上升时间和输出过冲时的示波器结果:

    开关节点处的奇怪波形:

    我想、当输出电压不足/输出电压为4.2V 时、fsw=2.5MHz? 直到达到4.2V 或所需输出的点、fsw=1.25Mhz。  但不确定为什么会检索到如图所示的奇怪模式。 我的设计中是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的 、我在我的设计中添加了泄放电阻器。 我看到数据表中提到 SW 节点最大额定值为 Vin+0.3V、我的电路板仍在工作、但获得了极高的过冲。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的第一篇帖子中、您提到了 TPS61230、之后您提到了 TPS62130。

    两者都是非常不同的拓扑和器件。

    学习完62130后、我会回来的

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有注意到打字错误。 我使用的是 TPS62130

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看到过冲的宽度、它大约为5ms、这也等于计时电容 CSS 设置的软启动时间。

    尝试减小 CSS 的值、或者只需将其删除并检查即可。

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实怀疑 SS/TR、因此我还尝试降低至3900pF。 获得的波形看起来仍然是5ms 过冲时间。  

    黄色;开关节点、蓝色:启动期间的输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后才能进一步进行任何调查。 我认为您的 FSW 引脚必须连接到恒定值、而不是从逻辑低电平变为逻辑高电平的 VOUT。 如果您可以在 FSW 上施加 VIN 或大于0.65V 的电压、这将非常有用。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您是否能够在设计中进行任何更改以使 FSW 连接到高逻辑状态?

    如果是、是否解决了您的问题?

    谢谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的回答。 我已经解决了这个问题。 过冲问题与设计无关。 我们怀疑在输入电压之前先打开使能端、在以这种方式尝试几次之后、IC 会烧坏。 我们已经尝试过返工和加电、Vin 先于 EN 出现、不会出现过冲问题。 感谢您帮助解决问题。