This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215 FB 引脚连接器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814168/tps56c215-tps56c215-fb-pin-connen

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: TPS53353

大家好、

我们建议客户更改为 TPS56C215、我们有关于 FB 引脚的问题。  客户的电路、如下图所示。  

原始设计中 tps53353的 FB 引脚连接到 Intel (XL710) ext_SVR_SENSE_N/P 引脚。 如果它们更改为 TPS56C215、则 tps56C215中的 FB 引脚是否也可以连接到 Intel (XL710) ext_SVR_SENSE_N/P 引脚? 谢谢。

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    两个器件之间的 FB 引脚内部连接非常相似。 从这个角度来看、应该是可以的。

    BTW、我对您提到的应用非常感兴趣。 是否用于更改反馈电阻器网络以动态更改输出电压? 或像模拟网络这样的器件来感应输出电压? 谢谢!

    此致、

    Hao