请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218EVM-100 主题中讨论的其他器件:TPS65218、 USB2ANY、 USB-TO-GPIO、 IPG-UI
我有一个 TPS65218EVM、USB2ANY、我通过以下链接安装了 TPS65218 GUI 软件。 我已连接并提供数据表中所述的5V、3V 电源。我无法监测 EVM 中 TPS65218 IC 的寄存器。 我没有在 GUI 中获得任何值。 安装 GUI 后、我执行了哪些步骤。