This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070:未指定最大占空比? 此外、WWEBench 似乎是错误的。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63802, TPS61089, TPS61022, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810517/tps63070-tps63070-max-duty-cycle-not-specified-also-webench-appears-to-be-wrong

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS61089TPS61022TPS61088

以下是我使用 TPS63070的设计参数:

VIN  = 2.0V - 3.2V
VOUT = 6.2V
Iout = 1000mA  

假设升压模式下的效率为80%、占空比 D = 1 -[Vin、min x Efficiency ]/Vout = 1 -[2.0x0.8]/6.2 = 74.2%

当我将上述数字插入到 WEBench 中时、在线工具报告说、由于"最大占空比"、无法进行设计。  但是、TPS63070没有数据表中指定的最大占空比; 因此、我想(a)数据表中为什么没有指定最大占空比?  (b) 限制此设计的实际上是最大占空比吗?   

此外、当我在 TI 功率级设计器中运行开关电流数值时、我发现开关电流保持在3.6A 限制以下:

手算或多或少与上述结果匹配+/-几个百分点。  

我很困惑。  感觉我在这里缺少了一些东西、因为一组工具和手算表明使用此 PMIC 可以实现设计、但我们的工作台讲述了另一个故事。  TPS63070无法处理上述情况的真正原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我认为它是由电流限制引起的。 iN=Vout*IO/Vin/Eff=6.2V*1A/2V/80%>4A。 超出规格中的限制列表。

    您可以查看具有更大电流能力的 TPS63802。 但仍然很难支持1A/6.2V @VIN=2V。

    您能告诉我们它是什么应用、它是否需要1A 的输出电流用于所有输入电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我已经与团队进行了核对。 TPS63802无法支持1A/6.2V。

    请问您是否接受使用升压转换器? 它似乎更适合您的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在该应用中使用纯升压转换器、是的。  实际上更好。


    最好使用集成开关和同步整流器。
    但是、如果不存在集成开关 PMIC、我们可以使用外部开关。  这始终是一个选项。
    我们最关心的是 IC 封装尺寸。   似乎许多"外部开关"PMIC 都是 MSOP 或 SOIC 尺寸的封装、这对我们来说太大了。

    理想情况下、我们需要3x3 DFN 解决方案。  3x4是可行的;  4x4可能是我们拥有的 PCB 空间中可以支持的最大值。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    您是否意味着您的应用需要不同的输出电压变化功能?

    您可以向我们分享一些更多详细信息吗? 输出电压范围以及您需要的其他功能。 以便我们可以为您推荐合适的器件。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:  


    TPS63070状态 VIN"启动时"的规范、Vout < 3V 的最小值为3.0V

    这是否意味着该转换器根本不会在输入电压< 3V 的情况下启动?  

    当输出电压大于3V 时会怎么样?   此转换器是否会在输入电压= 2.0V、2.1V 时启动?  

    我之所以提出这一问题、是因为当我将输入电压移至2.5V 并将 EN 引脚翻转为高电平时、我会间歇性启动或根本没有启动。  我不明白为什么这甚至是一个设计特征...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    由于输入电压始终低于 VOUT、因此升压转换器应该是更好的解决方案。 但是、由于输入电压降至2V、VOUT 高达6.2V、因此在此应用上无法进行升压。 我们的 TPS61022支持此电源和低输入、但输出低于5.5V。 我们的 TPS61089支持6.2V 输出、但无法支持2V 输入。

    我们有一个适用于类似应用的参考设计, http://www.ti.com/tool/PMP9772 。 用于高输入/功率升压的功率 VIN 的低输入/功率升压。

    低输入/功率升压可以是 TPS613222A、而高输入/功率可以是 TPS61089或 TPS61088。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我只回答您有关 TPS63070启动条件的问题。 另请查看贾斯珀的建议。

    请注意、该器件具有欠压锁定功能、且上升迟滞通常为850mV。 因此、即使 Vout 高于3V、最小输入电压通常也应高于2+0.85=2.85V。  

    迟滞将受到许多因素的影响。 您可以在数据表中查看详细信息范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    这进展如何? 您可以分享一些更新吗?

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可