This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:输出短路问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812041/tps61178-output-short-issue

器件型号:TPS61178

大家好、Tis
TPS61178在规格中具有输出短路保护、

但是、如果  我有任何建议、我无法实现 TPS61178的输出短路功能

 数据表中的-Vgs 波形、如下所示

项目中的-Vgs 波形如下所示:

下面的 SCH(D2为开路):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    外部 FET 之后的电容不应大于 FET 之前的10倍电容。 或者在 PFET 导通期间会出现较大的浪涌电流。

    对于您的波形、它看起来不像短路电流保护。  恐怕它会在测试期间触发 UVLO 或禁用并始终重新启动。

    请将输入电压 SW、EN 的波形与 Vgs 放在一起。 如果受设备限制、请尝试将测试保持在相同的条件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可。