This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34922:热阻请求

Guru**** 2797265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808283/lm34922-request-for-thermal-resistance

器件型号:LM34922

大家好、

我的客户想知道我们是否能够提供 LM34922MY/NOPB 的热阻

1)热阻(结至外壳)(顶部)°C/W

2)热阻(结至环境)°C/W
3)热阻(结至外壳)(底部)°C/W
4)热阻(结至电路板)°C/W

我们还可以为此 部件共享.tzr 模型吗?

期待您的回应。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    让我看看该数据是否可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    该数据不存在。  我已提交申请。  处理可能需要两周的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当热阻结果已可用时、请更新我。

    感谢您的支持。

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我检查了状态。  模型尚未完成。  下周我将再次查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    仅供参考、我仍在等待完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我已经再次进行了检查、但仍然没有参加比赛。  让我看看我能否找到星期一延误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    以下是请求的数据:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    47.0

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    76.3

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    18.1

    结果- psi JT (标准数据表值)

    3.4.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    18.1

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    4.3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持、感谢您的支持。

    此致、

    -Renan