This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:热阻请求

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808281/tl431-request-for-thermal-resistance

器件型号:TL431

大家好、

我的客户想知道我们是否可以提供 TL431BQPK 的热阻。

1)热阻(结至外壳)(顶部)°C/W
2)热阻(结至环境)°C/W
3)热阻(结至外壳)(底部)°C/W
4)热阻(结至电路板)°C/W

我们还可以为此部件共享.tzr 模型吗?

期待您的回应。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我们为 RθJA Ω 和 RθJC Ω(顶部)提供热阻值。 PK 封装的这些值  分别为52°C/W 和9°C/W。 如果您需要更多热性能信息、我可以提交更多热性能建模请求、但我们不共享.TRZ 模型。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您提供此信息。 如果您能向我提交有关其他热性能信息的请求、我将不胜感激。

    我将向客户转发我们不共享.TRZ 模型。

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我已提交 TL431BQPK 的热性能数据请求。 此请求可能需要几周时间、以便我可以在收到信息时向您提供更新。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我已收到此部件的信息。 请参阅以下内容:

    该器件的最大 TJ 为 :125 °C

    RθJA μ  W 是:52°C/W

    RθJC Ω(顶部) 为 :9 °C/W

    RθJC Ω(底部) 为 :15.3°C/W

    RθJB μ  W 为:17.5°C/W

    ΨJT μ   W 为:12.2°C/W

    ΨJB μ   W 为:17.4°C/W


    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的支持、感谢您的支持。

    此致、

    -Renan