This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:热阻请求

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808277/lm317l-request-for-thermal-resistance

器件型号:LM317L

大家好、

我的客户想知道我们是否可以提供 LM317LIPK 的热阻。

1)热阻(结至外壳)(顶部)°C/W
2)热阻(结至环境)°C/W
3)热阻(结至外壳)(底部)°C/W
4)热阻(结至电路板)°C/W

期待您的回应。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    LM317L 是在将所有这些热指标都放入数据表之前发布的较旧器件。 似乎尚未对该系列执行完整的热建模。 我将提交此器件的热性能信息。 请最多允许两周时间完成建模。

    同时、请注意、对于任何线性稳压器电路板布局、都会对热性能产生重大影响。 我们的标准热性能信息在 JEDEC Hi-K 电路板上建模、以便提供标准化布局和测量技术、用于进行比较。 以下应用报告详细介绍了电路板布局如何影响线性稳压器的热性能。

    www.ti.com/.../slvae85.pdf

    非常尊重、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将等待您提交的热阻数据请求的结果。

    谢谢、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    目前有大量的热模型。  我将在收到其他信息时向您提供更新。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    热建模现已完成:

    θ JA

    45.4 C/W

    Theta JC、顶部

    90.4 C/W

    Theta JB

    9.9 C/W

    PSI JT

    5.9 C/W

    磅/平方英寸 JB

    9.7 C/W

    Theta JC、底部

    7.9 C/W

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持、感谢您的支持。

    此致、

    -Renan