This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:热计算

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2482, CSD18503Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167330/tps2482-thermal-calculation

器件型号:TPS2482
主题中讨论的其他器件: CSD18503Q5A

尊敬的先生/女士

TPS2482数据表中的第23/59页  

2.选择导通 MOSFET、M1

方程式6中

RϴJA = 31°C/W  

 如何选择31号?

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marcel:

    感谢您的联系。 它是从 EVM 的热性能中获得的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在公式4中、您计算出的值为4.17m Ω、见第23/59页

    然后、您选择3m Ω 而不是4m Ω。 您是否应该根据所选的感应电阻器计算最大电流?

    因此、当我选择4m Ω 时、您会得到10、41666667 A 的电流


    在公式7中,RDS 是如何选择6.45m Ω 的?

    我看一下数据表 CSD18503Q5A 第1页、共3页

    RDS (on)漏源导通电阻 VGS = 4.5V 4.7 mΩ、因此从图(图) 8中得出的4.7m Ω 乘以1.39标称导通状态电阻与温度@ 100°C 间的关系

    得出4.7m Ω x 1.39 = 6.533m Ω?

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marcel:

    请观看这些视频和应用手册。  

    https://training.ti.com/node/1133677

    https://training.ti.com/node/1133673

    https://training.ti.com/node/1133664

    https://training.ti.com/node/1133681

    强大的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Avishek Pal
    我看过这些视频、但想在 Excel 工作表中自行计算
     
     
    在 Excel 工作表中、TI 提供的公式未显示
    您能否为我提供包含公式的 Excel 工作表
    在 TPS2482数据表中、我 遵循了第23/59页的示例
    24V、10A 应用设计示例
    第24/59页计算出的数字为106.5W、即106.5W、300W 和500W 中最低的数值
    第25/59页 PLIM (最小值) =  106.5W * 0.7 = 74.55W? 但它显示75.1W
    我认为这是一个设计示例。  
    当我比较 slvc033j.zip 中您的工具与数据表中的计算之间的数字时、我会得到不同的数字。
    那么、您能否为我提供包含公式的 Excel 工作表
    此致
    Marcel Loos  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示公式的设计计算器受 NDA 限制。 我无法在公共论坛中分享。 请提供您的设计计算表。 我将进行回顾并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek Pal

    现在、我将关注 TPS2482数据表第24/59页中的示例  

    对于 CSD18503Q5A、ZθJC μ s 0.3可用于故障时间低于10ms。 我不明白您是如何获得此号码的?

    电阻器

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18503q5a.pdf?ts=1668596056146&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCSD18503Q5A

    图1: 瞬态热阻抗。 我假设是单脉冲线路。 我在数字0.01 = 10ms 长脉冲时查看 x 轴 tp 脉冲持续时间。

    然后、我查看这条线穿过单脉冲线的位置、并读出 y 轴  ZθJC 标称热阻抗约为0.8倍 RθJC。

    在 TPS2482数据表中、提到了与1ms 单脉冲对应的0.3个数字。

    此致

    Marcel Loos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以黄色标记的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek Pal

    现在、我将按照 TPS2482数据表第24/59页的示例进行操作

    3.选择功率限制、PLIM 和 PROG 电阻器、RPROG1和 RPROG2

    ZθJC 如何选择?

    在  CSD18503Q5A 的图形中、在0.01 (s)脉冲持续时间(10ms)时、我看到 ZθJC = 0.8的值

    在  CSD18503Q5A 的图形中、我在0.001 (s)脉冲持续时间(1ms)时看到 ZθJC = 0.3的值

    第25/59页

    4.选择计时器电容器 CT

      在本节中、它们计算 Ton (max)= 1.58ms、在0.001和0.002 (s)之间的图中、我读取的值 ZθJC = 0.4

     在本节中、ZθJC 计算出 tFault = 6.6ms、在0.001和0.01 (s)之间的图形中、我读取的值 Δ t = 0.8

    我所做的是正确的吗?

    此致

    Marcel Loos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    对我来说是正确的。 功率限制的选择是一种递归方法。 您可以参阅此 E2E 博客、更好地了解瞬态热阻抗。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-4-mosfet-switching-times