This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:电感器存在噪声问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812490/lm3409hv-noise-problem-with-inductor

器件型号:LM3409HV

您好!

我设计了基于 AN-1953 LM3409HV 评估板的 PCB。

灯串 LED (10个 LED)在40V 时的最大电流为2A。

我有两个问题:

1) 1)当我将 PWM 信号放在 LM3409HV 的使能引脚上时、我在 PCB 上听到了电感器上的"噪声"(评估板上的噪声相同)...在2kHz 时。 如果我更改 PWM 频率、我的噪声也是3kHz、4kHz 等...

我尝试用不同品牌的电感器进行更换、但它无法解决问题。

2) 2)当我使用 Iadj 进行模拟调光时、即使输入0V 也无法关闭灯、这是否正常? 我需要使用使能引脚关闭灯?

有人可以帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 调光时、可闻噪声非常常见。  有些电感器没有那么大的噪声。  这也可能由陶瓷电容器引起。  这是研究和尝试不同的部件。

    由于导通时间最短、因此必须使用使能端来获得零电流、或者增加一个小负载来使用最短导通时间电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助