This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 NXP LS1088A 的 VID 电源可控电源

Guru**** 2534610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10010, TPS546C23, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811816/vid-power-controllable-supply-for-nxp-ls1088a

主题中讨论的其他器件:LM10010TPS546C23TPS546D24

尊敬的 TI:

 我的客户使用的处理器是 NXP LS1088A、他们需要合适的 VID 电源:

以下要求、请帮助您选择合适的解决方案、谢谢!

单 通道电源控制器的 I2C 接口

2.阶跃为12.5 mv

3.可设置默认电压值

输出电压范围可在0.9875V 至1.025V 之间调节

此致!

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您需要什么输入电压范围和输出电流?  您是否需要在转换器中集成 VID、或者它可以是 LM10010等外部接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    客户 接受 LM10010+DCDC 的工作模式、  还需要具有遥感功能的直流/直流转换器、可使用高于15A 的输出电流、控制器或转换器。

    输入电压为12V、输出电流为15A、输出电压由 VID 调整、约为1V。

    请推荐其他 dc-dc、谢谢!

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
      您能提供建议吗? 谢谢!

    此致!

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果您需要远程感应、这会使问题复杂化。  让我在内部查询一下。  我将在一两天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
      还有另一个需要检查的解决方案: TI 是否有具有 PMBus 的直流/直流解决方案和具有30A 输出电流的7位 VID?

      谢谢!

    此致!

    沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果器件使用 PMBus、则不会有额外的 VID 接口。  电压将通过 PMBus 命令进行调节。  这是否适合您?  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我提议的方案应该起作用。  NXP LS1088A 没有专用 VID 引脚。  您必须从内部寄存器读取它们。  您的软件可以对其进行解码并发送适当的 PMBus 命令。  TPS546D24或 TPS546C23将是您的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
      谢谢!