This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:R8电阻器

Guru**** 2582145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172816/bq24075t-r8-resistor

器件型号:BQ24075T

大家好、

数据表的第20页指出、

' kΩ R6的值小于100k Ω、则必须添加 R8以保护 IC 免受28V 输入的影响。 kΩ R6大于100k Ω、则无需使用 R8。"

我们的客户计算出 R6和 R7的值 分别为13k Ω 和5.1k Ω。 其应用中 Vin 的最大值为8V 而非28V。  他想确认是否仍需要添加 R8。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、我建议将 R8电阻器添加到 TS 电阻器网络中。 原因是 TS 引脚的绝对最大额定值为7V。 R8电阻器将充当引脚的偏置电阻器、以防止对器件造成损坏。

    此致、

    Anthony Pham