This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:2.1MHz 时的最大 MOSFET 栅极电荷

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172849/lm25148-q1-max-mosfet-gate-charge-at-2-1-mhz

器件型号:LM25148-Q1

大家好、

我的客户正在研究采用单相配置的 LM25148-Q1、以通过12V 汽车电池调节3V3电源轨。 目标输出电流为~16A

问题加速:

 控制器在 2.1MHz 开关频率下可驱动的最大功率 MOSFET 栅极电荷是多少。

您能不能帮助澄清一下、最好分享数据表的相关部分  

此致

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dierk、

    IVCC = Qg*Fsw、所以理论 Qg (max)为 IVCC (max)/Fsw。

    在实践中、从散热角度来看、16A 在2.1MHz 时有点高。 我们有一个15A 设计、我将向您发送一个示例、但建议使用440kHz。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deirk、您好!

    您将需要查看 VCC 电流限制。  该 VCC 稳压器为栅极驱动电路供电。  它能够提供典型值为200mA 的电流。  您将需要计算驱动 HS 和 LS MOSFET 所需的总电流。  这可以通过查看所选每个 MOSFET 的总栅极电荷来计算。  为 HS 和 LS MOSFET 添加总栅极电荷。  VCC 稳压器所需的电流为 Qg (总计)*Fsw = I_GATE 驱动。  I_GATE _DRIVE 需要小于 VCC 稳压器110mA 的最小电流限值、如 DS 中第8.3.2节所述。  如果您需要更大的电流并希望最大限度地降低器件中的功耗、您始终可以使用 VCCX 为 VCC 供电。

    希望这对您有所帮助。

    David。