This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:VGS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809351/lm9061-vgs

器件型号:LM9061

你(们)好,先生  

我看到 Vgs 在数据表中没有类型值  

我是否知道如何确认 Vgs 电压  

由于原理图相同、IPB240N03S4l 具有13.5V Vgs、但 NVMFS5C604NL 为7V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持!

    Vgs 范围为7V 至15V、典型值为11V。  

    您能否分享您的测试条件? 什么是输入电压、负载电流。 ? 空载时的 Vgs 电压是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能否提供请求的信息来调查此问题

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    如果我使用 LDO 电源19V 至 LM9061、Vgs 将为7V

    但使用28V 输入电压并为 LM9061供电、Vgs 将为13.5V

    这很奇怪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    您是否在 EVM 上进行测试?

    您能否共享

    • 原理图
    • 输入电压、输出电压、栅极、输入电流的测试波形

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否能够捕获测试波形。 ?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    是否有更新?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    我要关闭此主题。 当您获得测试波形时、请随时打开。 谢谢!

    此致、

    Rakesh