This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:50%或关闭时 OUTA/OUTB 的脉冲宽度

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170954/tps7h5001-sp-pulse-width-of-outa-outb-at-50-or-off

器件型号:TPS7H5001-SP
Thread 中讨论的其他器件:PSpice for TI

大家好

2022年11月9日、我在 PSpice for TI 进行了仿真、今天(2022年11月14日)、同一电路的运行方式非常不同、我经常遇到收敛问题。 OUTA 和 OUTB 的脉冲宽度看起来只能是50%(最大值)或信号保持低电平。  

发布了新版本的 PSpice 瞬态模型(SLVMDN1B.ZIP)。 在所有示例(降压、反激、推挽)中、脉宽为50%或关闭。 可以看到脉冲、但脉宽不会变化。  

您能 验证我的调查结果吗? 或者、我是否错过了有关该部件行为的内容?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们将在接下来的1-2天内发布另一个版本。 此更新在发布到 Web 后不久将出现在 PSpice for TI 中、因此您应该能够在本周结束之前对其进行测试、并确认它可以解决您看到的问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    版本发布后、我们可以在此处更新您。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    修订版现已发布至 TI.com。 PSpice for TI 库中可能需要几天的时间才会出现更新、但一旦服务器更新、更新就会立即提供更新。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarah

    我可以确认问题已修复、仿真的行为符合预期。 感谢你们的快速反应!

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很好、感谢您确认您遇到的问题已通过修订解决、并且您能够继续仿真您的设计。

    祝你一切顺利、

    Sarah