This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:电池优先连接行为

Guru**** 2514175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171473/bq2973-battery-first-connection-behaviour

器件型号:BQ2973

我正在开发一款采用标准配置的 BQ29733电池保护 IC 的电路板(如数据表中所示、唯一的区别是我在每个 MOSFET 的 GS 之间添加了一个5Mohm 电阻)。

第一次连接电池时、我希望在充电器连接到其端子之前禁用放电电路。

从我们在几个电路板上进行的测试中、似乎始终可以获得这种行为:但是、从数据表中可以看出、由于"放电电路可能未启用"(请参阅下图)、这似乎是一种可能性。

由于我们希望依赖此功能、这种行为是否得到确认? 这种行为取决于什么?

标准配置是否需要进行任何修改才能始终获得此类行为?

非常感谢您的支持。

此致、

Tomoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、

    当电池被连接时(CELL+/CELL-)、保持 PACK+(V+)和 PACK-(V-)短接在一起、这应该确保器件在初始连接时保持在关断模式。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    感谢你的答复。 我们希望避免缩短 PACK+和 PACK-、因为主板在初始连接时未通电。

    但是、通过触发 BQ9733的欠压保护、似乎可以在不通过电池为电路板加电的情况下连接电池。 为此、我们希望增加 AT BAT 和 VSS 引脚上 RC 电路的时间常数(请参阅下图)。

    通过确保时间常数远高于 UV 检测延迟时间、我们是否实现了所需的行为(即电路板不在初始电池连接时上电、而是在充电器连接到电池组后上电)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、

    作为我先前回答的补充、我想说有关 将 PACK+(V+)和 PACK-(V-)短接在一起的解决方案是绝对保证 器件将从 DSG 关闭开始的唯一方法、 但即使没有这种情况、器件也应在初始电池连接期间禁用 DSG 的情况下启动。  

    至于改变 RC 时间常数:这应该起作用、但它可能会改变噪声滤波曲线、因此请注意这一点。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很清晰!

    感谢 Andria 的热情支持。

    此致、