请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 主题中讨论的其他器件: UCC27524A、 UCC28064A
UCC28180可支持直流42~52V 至 DC380V 1KW (非隔离器)、
如果是、请帮助提供电感器参数、谢谢!
此外、还将添加 UCC27524A 以提高栅极驱动器电流。
b 苏杰明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、James
UCC28180可以支持您提供的规格。 但关于电感器参数、它与开关频率、所需的电流纹波有关、因此我建议使用以下计算工具来计算电感器参数。
http://www.ti.com/product/UCC28180/toolssoftware
UCC27524A 可将栅极驱动器峰值电流从1.5A 提高至5A、
BR、
云生