This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:适用于 DC48V 至 DC380V 的 UCC28180有疑问?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC27524A, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813680/ucc28180-ucc28180-for-dc48v-to-dc380v-question

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC27524AUCC28064A

UCC28180可支持直流42~52V 至 DC380V 1KW (非隔离器)、

如果是、请帮助提供电感器参数、谢谢!

此外、还将添加 UCC27524A 以提高栅极驱动器电流。

b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    UCC28180可以支持您提供的规格。 但关于电感器参数、它与开关频率、所需的电流纹波有关、因此我建议使用以下计算工具来计算电感器参数。

    http://www.ti.com/product/UCC28180/toolssoftware

    UCC27524A 可将栅极驱动器峰值电流从1.5A 提高至5A、

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    UCC28064A + UCC27524A 还可以 支持直流42~52V 至 DC380V 1KW (非隔离器)、

    DWIN UCC28064A 更重要的 UCC28180。

    b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我同意你的意见。 我将结束本次论坛,因为没有新的问题。

    BR、

    云生