This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TI 是否具有 L99VR01的类似器件?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A63-Q1, TPS7A47-Q1, TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172250/tps7a47-does-ti-have-similar-device-with-l99vr01

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:TPS7A63-Q1TPS7B69-Q1

大家好、

TI 是否具有与 L99VR01类似的器件? 客户只想使用3位来控制输出电压。 不需要更高的电压电平。

正常电压(5V、3.3 2.5V)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的耐心、McKyla 明天将尽快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    L99VR01似乎也是看门狗 LDO。 遗憾的是、我们没有任何具有可编程输出的汽车类看门狗 LDO、但我建议 TPS7A63-Q1这是一款功能与 L99VR01类似的 LDO、具有可调版本、可生成上述三个电压轨。  

    如果不想使用看门狗功能、我建议您使用 TPS7B69-Q1、它是一款汽车级器件、并且在所需的额定电压下具有固定输出。 此外、我们还有一个符合汽车标准的可编程输出器件 TPS7A47-Q1、但我确实认为该器件可能会因所述应用而过冲。 选择引脚的功能也不同、但 TPS7A47-Q1数据表第7.5.1节的第12页有助于更好地解释。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    McKyla