This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:并联电池配置和操作状态功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, BQSTUDIO, BQ28Z610, BQ27Z561, BQ34Z100-G1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172182/bq28z610evm-532-parallel-battery-configuration-and-operationstatus-function

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ28Z610BQ27Z561BQ34Z100-G1BQ40Z50

我计划将 BQ28Z 电量监测计用于2023年初上市的产品。 我已购买用于代码启动和测试的 BQ28Z610EVM-532评估模块。 我正在使用两 节4.2V 10050mAh 锂聚合物电池(https://www.adafruit.com/product/5035)。 每个电池在出厂时都已正确平衡、并具有自己的电池保护电路。  是否可以将此电量监测计与这2节电池并联配置使用? 如果是、建议的解决方案是什么样的? 两节电池的底片是否连接到1N、以及每个1P 和2P 一节电池? 或者、由于两个电池 都具有保护电路、我可以将它们同时连接 t0 1N 和1P、然后将1P 短接至2P 吗?

我们还需要帮助理解为什么当我拉取 OperationStatus()(从屏幕截图中)时,位8和9与13和14不匹配。 SEC0相同、但 SEC1不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reggie、

    使用并联电池时、它被视为单个电池、但容量是其两倍。 在1N 和1P 之间连接它们、然后将1P 短接至2P。

    我将检查操作状态并返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reggie、

    使用 bqStudio 中的位分接

    只有位9-8反映 SEC1、SEC0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 芯片能够管理的最大电流容量是多少? 它可以与20Ah 电池配合使用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reggie、

    bq28z610电池容量(最大值)(mAh) 14000

    它不适用于20Ah

    您将需要选择不同的监测计。

    一些替代方案(不是完整列表):bq34z100-G1或 bq40z50或 bq27z561