This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952可调节

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172329/bq76952-bq76952-adscan

器件型号:BQ76952

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。

当我们使用 BQ76952获取 16通道电池电压和5通道温度时、我们必须 在 100ms 内获取这些数据。 有一个问题、当我们根据警报状态的完全扫描标志获得电压和温度时、我们应该用194ms 的时间来确认完全扫描标志从0变为1。   我们希望 根据警报状态的 Adscan 标志获得电压和温度,我们发现 只有65ms 的 AD 扫描标志从0开始发出1。   请帮助我们   确认 是否可以使用 AD 扫描标志。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    电压测量在每个 Adscan 周期完成、但您无法在同一时间段内测量所有5个热敏电阻。 此技术文章中的图1显示了 Adscan 和 FULLSCAN 测量环路的详细信息: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/improving-voltage-measurement-accuracy-in-battery-monitoring-systems

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    我 想           。低 ADC 转换速度和高 ADC 转换速度之间的实际测量分辨率 Δ Σ

    根据 FASTADC 标志: 为电压 和同步电流测量选择 ADC 转换速度。 速度越高、精度越低。
    0 =每次转换3ms
    1 =每次转换1.5ms

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这显示在数据表中(请参阅第7.19节代码稳定性规格)。

    此致、

    Matt