This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:非易失性存储器中有哪些参数?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813805/bq27426-what-parameters-is-in-non-volatile-memory

器件型号:BQ27426

你(们)好。  

我一直在努力从 BQ27426TRM 中确定哪些参数是易失性或非易失性存储器中...  但对我来说、这还不是100%清楚。  

一个出色的示例是:

  • 我的理解是 ,RemainingCapacityFiled()是一种度量标准,该指标由器件在产品中电池周期之后监控电池周期时计算和发展。 是这样吗?   
  • 但是、当电池电量耗尽且 BQ27246完全断电时、这些数据是否会丢失?  

感谢您的帮助、

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    非易失性存储器具有从所有子段存储的所有默认值。 其中、电量监测:状态子部分和 Ra 表中的参数是易失的。 如果断电、这些参数将丢失并恢复为 df 默认值。 您的剩余容量也是设计容量的函数。 因此、如果将设计容量恢复为默认值、则该学习值将丢失。