This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:如何连接 FRA 以测量相位裕度。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172725/tps62902-how-to-connect-fra-for-measuring-phase-margin

器件型号:TPS62902

您好!

我的客户希望在 TPS62902的"VSET 和内部分压器"模式下使用 FRA 测量相位裕度。   您能否告诉我们 FRA 连接的位置?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    客户是否使用 EVM 进行测试?

    为了设置增益和相位图、将在 Vout 和 VOS 引脚之间连接一个注入电阻器(10-50欧姆)。  

    注入信号将放置在该电阻器上。 有关  如何修改 EVM 以进行这些测量的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

    请告诉我这是否澄清了您的问题。

    谢谢、

    Joseph