This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在 SRP 和 SRN 之间更改电流感测电阻、10m Ω 至20m Ω

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810290/bq25703a-changing-current-sense-resistor-between-srp-and-srn-10mohm-to-20mohm

器件型号:BQ25703A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25703A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)电池放电电流检测(ADCIBAT)的 LSB 被描述为256mA、

当 mΩ 电阻 RSR 为10k Ω 时定义此值。

mΩ RSR 为20k Ω、LSB 是否为128mA?

(2) RSNS_RSR 寄存器设置为10mΩ Ω 和20mΩ Ω。

如果 RSNS_RSR 寄存器设置为10mΩ Ω、实际电阻值为20mΩ Ω、则 LSB 将为128mA、

mΩ、当 RSNS_RSR 设置为20 μ s 时、LSB 是否变为256mA?

(3)此外、如果 IBAT_GAIN 电阻器发生更改、LSB 是否为256mA?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    正确的(1)项。 当控制器尝试调节 SRP 和 SRN 上的差分电压时、LSB 将减半。

    对于(2)也是正确的。

    对于(3)、增益决定给定 V (SRP-SRN)的输出电压。 这是施加到该差分充电电压(感测电阻两端)的增益、显示为 IBAT 引脚上的输出电压。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    (1)我理解。

    (2)您能不能更详细地说一下、

    RSNS_RSR 电阻 器 mΩ 为20k Ω、检测电阻为20mΩ Ω、即 LSB 256mA 或128mA?

    我假设为256mA。

    我认为 RSNS_RSR 电阻器会对 SRP-SRN 放大器的增益(20x 或10x)进行抖动、如果是、10mΩ Ω 是20x、20mΩ Ω 是10x、对吗?

    (3)我明白。

    感谢您的帮助和耐心。

    我期待您的回复。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我仍期待您的建议。

    --

    (2)您能不能更详细地说一下、

    RSNS_RSR 电阻 器 mΩ 为20k Ω、检测电阻为20mΩ Ω、即 LSB 256mA 或128mA?

    我假设为256mA。

    我认为 RSNS_RSR 电阻器被定义为 SRP-SRN 放大器的增益(20x 或10x)、如果是、10mΩ Ω 是20x、20mΩ Ω 是10x、对吗?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shinichi-San、

    对于(2)

    RSNS_RSR = 20m Ω、RSR = 20m Ω、物理上会将 LSB 保持在64mA。  

    我想澄清一下以前的说法。 10m Ω LSB 为64mA、而不是128mA。 因此、上面的所有语句都与64mV 的原始 LSB 相关。  

    就 RSNS_RSR 而言、应匹配使用的电阻值。 由于能够使用20m Ω、因此可实现更精确的64mV 阶跃。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    我解释不够、请您再次告诉我。

    (2)询问 IDCHG、LSB 为256mA。

    RSNS_RSR 电阻 器 mΩ 为20k Ω、检测电阻为20mΩ Ω、即 LSB 256mA 或128mA?

    根据您的评论、是否可以判断256mA?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    如果 RSNS_RSR 设置与外部感应电阻值匹配、对于 IDCHG、LSB 在256mA 时保持不变。 不过、改进的是这些较低电流测量的精度。  

    现在、如果您将 RSNS_RSR 更改为20m Ω、但外部电阻为10m Ω、则 LSB 会有效地降低至128mA、尽管精度较低。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一