This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:内部温度传感器功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813937/ucd9090a-internal-temperature-sensor-capabilities

器件型号:UCD9090A

我知道可以使用 READ_TEMPERAT_1 PMBus 命令查询 UCD90A 的内部温度传感器。 但是、我找不到任何提供该传感器技术功能的文档。

是否有人可以提供内部温度传感器能够报告的温度范围? 我不想假设这是 UCD9090A 的整个工作温度范围为-40C 至125C、但至少可能是这样。 其次、您能否提供该内部温度传感器的精度? 换句话说、报告的温度的容差是多少?

谢谢、
Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它的读数最高可达-255至255°C。内部温度传感器的误差范围为+/-10度、整个工作范围为-40至125C、典型值为+/-/5。  

    此致

    Yihe