This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:大纹波噪声问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171456/tps54560-the-problem-of-loud-ripple-noise

器件型号:TPS54560

您好!

我使用了 TPS54560测试、测得700mV 时的纹波很大。

VIN 15-30V、电感选择22uH、空载测试、50mA。 附件是原理图和 PCB 布板。

请帮助您建议问题所在、非常感谢~

e2e.ti.com/.../Design-schematic-and-pcb-cloth-board.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rhea、

    您能否对 vSwitch 以及 Vout 交流耦合进行一些测量。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请告诉我测量 vSwitch 和 Vout 交流耦合的位置。 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rhea、

    vSwitch 位于设备的 SW 引脚。  在耦合设置为交流的情况下、使用示波器测量输出电容器两端的输出电压。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我更新了附件中的测试图。

    此外、GND 无通孔、这是否会产生影响?

    e2e.ti.com/.../4774.Design-schematic-and-pcb-cloth-board.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rhea、

    我在您提供的测量结果中注意到了几件事。  

    第一、时基非常长、难以确定纹波是否过大。  减少 基于示波器的时基 、您应该会看到纹波与看起来正常的开关节点同步。  

    您提到了700mV 的纹波、但实际纹波低于此值、我想说峰间电压约为200mV。  您看到的噪声尖峰远高于纹波。  

    噪声尖峰可能是由示波器探头引线上的接地拾取引起的。  建议使用探针管上的弹簧夹进行开尔文连接、并直接在凸出之间进行测量。   

    如果您希望将上述纹波电压降至 200mV 以下、则建议降低输出电容的 ESR。

    希望这对您有所帮助。

    David。