This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:手工焊接和返工

Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TPSM84824, DAC38RF80, LMZ10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813584/tpsm84824-hand-soldering-and-rework

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200DAC38RF80LMZ10501

尊敬的 TI:

我们将使用 TPSM84824电源模块系列为 ADC12DJ3200和 DAC38RF80供电。

我的同事在他的一个项目中之前使用过 LMZ10501模块、该模块也像 TPSM84824一样焊接在模块顶部。

在使用热风枪返修期间、由于 发热、LMZ10501的电感器已从模块中去焊、因此不容易返修。

TPSM84824电感器是否还能够在返修或使用热风枪手动焊接时进行去焊?

TPSM84824还在模块 PCB 上集成了电容器 。 它们是否也有机会去焊?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、  

    是的、可以对电感器进行去焊。 我建议在模块经过回流处理时、通过底部基板/层压处理模块、这样您就不会移除电感器。 此外、请务必遵循器件 MSL 等级(数据表第30页)规定的峰值焊接温度。  

    LMZ10501是一款具有更小电感器的小得多的器件、因此移除该模块上的电感器会更容易。  

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    我认为自己无法正常沟通。

    我说过、在用热气枪手动焊接模块时、由于热气枪的热量、电感器从 LMZ10501模块 PCB 上脱落、这是我所不期待的。

    我的问题是:

    TPSM84824是否与 TPSM84824相同、即 TPSM84824的电感器和电容器 是否也会由于热风枪的热量而从模块 PCB 上去焊?

    我不希望电感器和电容器在返工或手工焊接过程中从 PCB 上脱落。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我建议使用能够更准确地控制空气温度的热气站。

    使用热风枪可能会使组件暴露在高于建议的最高温度的位置。

    但是、在任何情况下、如果返工期间不谨慎、您可以对电感器和/或其他元件进行降额。

    谢谢、
    Denislav