This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:TPSM84824、TPSM84624、TPSM84424:集成电感器规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, TPSM84824, ADC12DJ3200, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813582/tpsm84824-tpsm84824-tpsm84624-tpsm84424-integrated-inductor-specification

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80ADC12DJ3200TPS54824

尊敬的 TI:

我们正在使用 TPSM84824电源模块系列(4A、6A 和8A 模块)为三个 DAC38RF80设计电源、这些器件将安装在单个 PCB 上。

我们想知道所有三个模块中使用的电感器的以下规格:

  • 电感
  • SRF
  • 额定电流
  • 饱和电流
  • DCR
  • 电感测试频率

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、  

    感谢您考虑本模块系列。  

    数据表第10页的模块方框图中指定了电感(0.85uH)。  

    电感器额定电流和饱和电流涵盖器件的电流限制。 我必须联系团队了解其他规格。

    我很好奇、如果您使用模块、为什么需要 SRF、DCR 和电感测试频率规格? 使用模块的原因之一是无需担心电感器。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    实际上、就我所知、电感器值取决于稳压器的输出电流。

    我们将使用此模块与三个 DAC38RF80和 ADC12DJ3200配合使用。 现在、该 DAC 和 ADC 具有多种工作模式、我们将评估所有模式。

    所有这些模式的电流消耗都不同。 因此 、TPSM84824模块的电流消耗也会变化、但电感器值将保持不变。

    此外,我还在 webench IC 上模拟了 TPS54824, TPSM84824系列是用它制成的。 在仿真中、电感器值随模块的输出电流额定值变化。

    我还在某个地方读出、如果我们将电感器 SRF 保持在高电平、则有助于将输出纹波保持在低电平。  

    当我们将 TPSM84824模块与 ADC12DJ3200和 DAC38RF80 (射频采样转换器)配合使用时,我希望保持尽可能低的纹波,以便提高 ADC 和 DAC 的性能。

    因此、这就是估算纹波的原因、我需要电感器的所有这些参数。

    因此、如果您可以提供所询问的电感器的所有规格、这将很有帮助。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    遗憾的是、我没有 SRF 规格、但我相信您可以根据电感值(0.85uH)估算输出纹波。 电感器饱和额定值为12A。

    SRF 规格只会影响高频(例如100MHz)开关尖峰、这也取决于输入电容器的放置、PCB 布局和输出电容器值、寄生 ESL 和电路板上的放置。

    如果您的应用对噪声敏感、我建议在电路板上添加占位符封装、以便在必须使用时进行额外的输出滤波(例如高频旁路电容器、二级 LC 滤波器和/或 LDO)。

    谢谢、
    Denislav