This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150 -电压轨限制

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172297/tps65150-tps65150---voltage-rails-limits

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65154

你好。

我正在尝试在 TPS65150与 TPS65154芯片之间做出决定。

我们需要 VGH =+5.5V/VGL =-5.5V/AVDD = 11V/VCOM =-1V /背光 = 20V

您能帮我们选择吗?

TPS65150似乎无法支持 VCOM =-1V。 您认为理解这里的内容是否正确,或者在 TPS65150中 VCOM 可以设置为-1V 吗?

TPS65154似乎无法提供 VGH =+5V。 这一假设是否也正确?

请帮助我们、因为这里有点困惑。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    您的理解是正确的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。

    您能告诉我 TI 是否有适合我们应用的芯片吗?

    我们需要 VGH =+5.5V/VGL =-5.5V/AVDD = 11V/VCOM =-1V  

    谢谢

    Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    很抱歉、我们目前没有可提供负 VCOM 的器件。

    BR

    Patrick