This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:TI 解决方案建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5170, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121427/lm5176-ti-solution-suggestion

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5177

尊敬的团队:

我们是否有任何合适的解决方案可以替代 LT8708?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您使用 E2E 论坛、是的、LM5176将是 LT8708器件的理想替代产品、因为它具有类似的功能。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    LM5176不具有双向功能、LT8708是一款双向器件。 LM5170是双向器件、但缺少外部电压环路。 不过、LM5177是一款双向器件、是一个更好的建议。

    BR、

    Haroon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Haroon ,

    我们非常感谢您的大力支持!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    不用客气。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    能否并联两个 LM5177?

    客户规格为25A。 谢谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您发送电子邮件。 对于您的查询、是的 LM5177能够以是的方式并行连接。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的大力支持!

    是否可以并行连接五个 LM5177? 它们能否实现电流平衡?

    我是否知道 LM5177如何 实现双向?  如何检测并知道电流是反向的?

    非常感谢、

    Jimmy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否告诉我您计划并联5个 LM5177的原因。 对于25A 的输出电流、这个声音的尺寸非常大。

    关于双向模式、我会向您发送一封包含更多信息的电子邮件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、   

    客户希望 让5个 LM5177并联作为充电器为电池充电。(太阳能电池板)他们能实现电流平衡吗?

    我是否知道 LM5177如何 实现双向?  如何检测并知道电流是反向的?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在系统中并联5个 LM5177应该可以正常工作、但我们尚未对此进行测试。
    平衡是在内部完成的、因为它们将共享反馈和 COMP、然后电流平衡由内部器件差异给出。

    如果在 FPWM 模式下运行、器件将自动在双向模式下工作。

    为了检查电流方向、您可以向 COMP 添加比较器-并将电平设置为75mV。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您的大力支持!!

    您对 FPWM 模式的操作逻辑有什么详细信息吗?

    以前完成的最大并行数是多少?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复、我找到了一个 PCB 设计、其中 两个 LM5177并联、我相信还有3个或更多个 LM5177具有独立时钟、可实现相位交错。

    您的意思是如何实现 FPWM 模式? 如数据表中所述、可以通过将 MODE 引脚拉至高电平来实现此目的、您将启用 FPWM 或 CCM 模式、并且在运行期间也可以更改此模式。  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、  

    非常感谢!

    如何判断它当前是在 CCM 模式下充电还是放电。 下表将提供此表以确定控制哪些参数

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复、关于您的问题、我不理解您的问题、什么是再次充电和放电?  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我们是否在下面提供了 LM5177的 CCM 和 DCM 条件表?

    非常感谢!

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    如需了解完全可用的双向操作、请查看数据表中的图9-6。 该器件不包含输入电压调节功能、因此需要一些低成本外部组件。 电流与上面显示的表格非常相似。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    请问您对 输入电压调节功能有什么看法?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第9.3.1节显示了 LM5177的双向应用示例。

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan