This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156-Q1直流/直流9-36V 输入、195V 输出、0.1A

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5156-Q1, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162224/lm5156-q1-lm5156-q1-dc-dc-9-36v-input-195v-output-0-1a

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210LM5156


尊敬的代表:

我计划设计具有以下特性的汽车直流/直流:VIN:9-36VDC、Vout=195VDC、Iout=0.1A、温度范围:-40.+70。

在开始此设计之前、我们从 客户那里获得了基于 TPS40210的反激式直流/直流转换器样片。 最重要的问题是变压器、其环境温度为25°C、T = 63C。

因此、我进行了衰减以重新设计该直流/直流转换器、从而显著降低变压器的温度。

根据 Webench 提供的产品、我选择 LM5156-Q1。 但也有一些问题:

1. LM5156对于我在上面描述的参数是否有效?

在 Webench 中进行快速初步设计后、工具会显示如下警报:"相位裕度过低:0度< 35.0度。 这可能会导致设计不稳定。 抱歉、我们没有为此器件启用自动补偿。 您
仍然可以手动更新补偿组件或优化设计"-那么它是关键还是可以更正?

3.如果 LM5156不适合该任务、您是否可以建议该直流/直流的另一个 IC 或拓扑?

谢谢!
谢尔盖耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、您好、  

    感谢您的联系。 LM5156可用于此目的、有关补偿参数、请参阅 Excel 快速入门计算 器:www.ti.com/.../snvc240。 如果您需要进一步的支持、请告知我们。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EM!

    感谢您的回答!

    第一个问题:Excel 计算器中的哪种模式反激式计算? DOR CCM 还是 DCM?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、您好、  

    该计算器适用于 CCM、但与负载电流非常小的情况一样、您可以根据建议的电感选择更小的电感、以便使设计保持在 DCM 模式。 请告诉我们是否需要进一步的帮助。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    对于我的参数、您可以为反激式拓扑建议哪种模式(CCM、DCM)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、您好、  

    对于0.1A 负载电流、建议使用 DCM 设计。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan