This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL497A:升压/SEPIC 转换器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL497A, LM5157, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162734/tl497a-boost-sepic-converter

器件型号:TL497A
主题中讨论的其他器件: LM5157LM5155

大家好、

客户正在寻找非隔离式转换器、以便同时将+12V 电源升压至+18V 和-18V。 最大输出电流为500mA。

我发现  TL497A 可用于 +18V 和-18V、但该器件只有一个通道、并且不希望使用两个器件。  

我进一步了解了、但找不到一个具有2个通道、能够提供-18V 电压的器件。

您能提供进一步的帮助吗?  

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 在本例中、我们可能建议使用 LM5157等双输出反激式器件或双输出 SEPIC。 请告诉我们是否需要进一步的支持。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    谢谢! 请注意、这只是单通道  LM5157。 是否有具有2个输出的器件、以便客户在设计中无需使用两个 LM5157?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    更新了:对于+18V OUT、输出要求为500mA;对于-18V OUT、输出要求为500mA。 两个输出均应提供9W 功率、而 IC 的总功率输出应为18W。 我们有什么可以满足这一要求的东西吗?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    客户可以在反激式配置中使用 LM5157,产品文件夹( https://www.ti.com/tool/LM5157EVM-FLY )上有一个具有4路输出的反激式 EVM,原理图位于用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snvu770/snvu770.pdf )的第13页。 请记住、在反激式中、即使 EVM 仅显示正输出、也可以轻松将其中一个输出设置为负电压。 另一个示例是采用 LM5155 (非常相似的器件、但具有外部开关)的此参考设计、其中设计了具有对称输出的 SEPIC: https://www.ti.com/tool/PMP40488 

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan