This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:宽输入电压(20V 至400V)隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813952/ucc28911-wide-vin-20v-400v-isolated-dc-dc-converter

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: PMP30070UCC28700

大家好、

我的航空客户正在寻找一种适用于宽输入电压直流/直流转换的解决方案。

概括而言、以下是规格:

  • 最大输入电压: 440 Vdc
  • 最小输入电压: ~20 Vdc–100 Vdc
  • 隔离式初级/次级
  • 输出电压:15Vdc
  • 输出电流:400mA
  • 更喜欢集成开关、但可以接受分立式开关
  • 拓扑:可能是反激式拓扑、但其他拓扑是可以接受的

我建议以 UCC28911和 PMP30070为例进行实施。

问题是、如何修改 PMP30070以将输入电压范围扩展到20V 至440V?

如果我离开了基地、请建议另一种解决方案。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    UCC28911有一个内部启动电路、需要大于30V 才能正常运行。  因此、该器件可能不是适合您的应用的器件。

    我认为输入范围对于这个应用来说可能太宽。   通常、它建议输入范围小于9至1。   但是、我找到了一个使用 UCC28700的参考设计、该设计适用于25V 至520V 直流输入和28V 输出、因此可能会出现这种情况。  以下链接将转至该参考设计。 www.ti.com/.../pmp10200 输入范围反激式&tisearch=Search-EN-Everything

    如果您要使用 UCC28700参考设计、则需要调整变压器匝数比以支持15V。  数据表给出了如何根据最小输入电压下的伏秒平衡设置变压器匝数比的计算方法。

    此致、

    Mike